DBName

从 FactoryTalk 系统状态门户获取报警数据库名称。
请求方法
  • GET
URI
  • api/v1/alarm/dbname/{serverName}
参数
下表说明了 DBName 参数。
参数
描述
ServerName
目标 FactoryTalk Alarms and Events、OPC UA 或 OPC DA 服务器名称
返回值
将返回数据库名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal