Occurrence

获取一段时间内报警的数量和优先级分配。
请求方法
  • GET
URI
  • api/v1/alarm/top-api/v1/alarm/occurrences/{serverName}/{timeBegin}/{timeEnd}
参数
下表说明了 Occurrences 参数。
参数
描述
ServerName
目标 FactoryTalk Alarms and Events、OPC UA 或 OPC DA 服务器名称
TimeBegin
开始时间
TimeEnd
结束时间
返回值
下表说明了 JSON 格式的返回值。
参数
描述
条目
它是一个数组对象,包含以下属性:
  • Time
  • Ugent
  • Hign
  • Medium
  • Low
  • UTC Time
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal