搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
Optix 模板
Optix 模板为项目提供用户定义的默认内容,以包含与起点相同的内容。然后,可以基于模板创建新项目。要编辑 Optix 模板,请打开模板并根据需要修改其内容。Optix 模板具有 .optixt 扩展名,并以 FTOptix_template_ 为前缀。
创建或编辑 Optix 模板时,可以选择
运行
以像任何其他项目一样模拟该模板。只能将基于 Optix 模板的项目部署到运行时设备。
项目
创建 Optix 模板
编辑 Optix 模板
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal