保存项目
将项目和 Optix 模板保存在本地、版本控制存储库、网络驱动器或可移动驱动器中。
- 通过以下三种方式之一保存项目:
- 在工具栏中,选择。保存项目将保存到从中打开该项目的位置。
- 从工具栏中,选择后面的向下箭头,选择保存另存为,然后在项目另存为中,将项目另存为项目或 Optix 模板:
- 在第一个字段中,输入项目的新名称。
- 保存类型。选择Optix 项目以使用 .optix 扩展名保存项目,或选择Optix 模板以使用 .optixt 扩展名保存项目。
- 位置。请输入保存项目或 Optix 模板的位置。小贴士: 保存模板的位置为只读。所有模板都存储在 C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates 中,并以 template_ 为前缀。
- 选择确定。
- 在工具栏中,选择。将保存项目或 Optix 模板并将其提交到本地版本控制存储库中。首次提交项目更改时,将为项目初始化 Git 存储库。
repository
network drive
removable drive
提供反馈