升级项目

对于使用先前版本的
FactoryTalk Optix Studio
创建的项目,可以通过升级项目来在更高版本中打开项目。在升级过程中,
FactoryTalk Optix Studio
会创建项目原始版本的备份副本。
重要提示: 升级后,无法再使用先前版本的
FactoryTalk Optix Studio
打开项目。要对错误升级的项目进行还原,请参见还原项目。
  1. 打开借助于先前版本的
    FactoryTalk Optix Studio
    创建的项目。
    画面上会出现一条请求升级使用中模块的消息。
  2. 选择
    升级
    。
    将显示一份有关升级过程的详细报表。
  3. 查看报表之后,选择
    继续
    以确认应升级该项目。
FactoryTalk Optix Studio
将升级并打开该项目。如有任何问题,请参阅对升级后的项目进行故障排除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal