在项目中查找文本

搜索项目中的特定对象名称或值以快速查找对象。
  1. 以下任一选项:
    • 在工具栏中,选择
      全局搜索图标
      。
    • 按
      /
      /
      。
  2. 在
    在项目中查找或替换
    的
    搜索
    选项卡上,输入要在
    查找内容
    中查找的文本。
  3. (可选)在
    查找
    中,选择:
    • 任意
      。在名称和值中搜索。
    • 名称
      。仅在名称中搜索。
    • 值
      。仅在值中搜索。
  4. (可选)在
    文件夹
    中,选择要在其中搜索的文件夹。
  5. (可选)在
    范围
    中,选择:
    • 整个项目
      。在整个项目中搜索。
    • 项目条目
      。将搜索范围限制为项目条目。
    • .Net 解决方案
      。将搜索范围限制为 NetLogic 文件及其内容。选择
      .Net 解决方案
      将禁用
      文件夹
      选项。
  6. (可选)选择或清除以下任何一项:
    • 匹配大小写
      。将搜索限制为具有指定大小写的术语。
    • 全字
      。仅搜索全字。
    • 正则表达式
      。在文本中使用正则表达式进行查找。选择
      正则表达式
      将禁用
      匹配大小写
      和
      全字
      选项。
      小贴士:
      正则表达式
      字段支持 POSIX 基本正则表达式语法。例如,搜索
      Motor.*Speed
      以查找以“Motor”开头并以“Speed”结尾的对象,其中包括介于两者之间的任何字符。
  7. 选择
    查找
    。
搜索结果显示在
输出
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal