设置选项

配置
FactoryTalk Optix Studio
选项,包括语言、高级模式、功能预览、版本控制和安全策略,以自定义用户界面和项目设置。
  1. 在
    FactoryTalk Optix
    标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项图标
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    后面的下拉箭头,然后选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    。
  2. 在
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    中,选择
    Optix Studio
    并填写:
    • 语言和区域设置
      。选择用户界面的语言。
    • 新对象命名语言
      。选择用于在新图形对象的工具提示中显示对象名称的语言。选择
      英语(美国)
      或
      与 IDE 的语言相同
      。
      小贴士:
      在对象名称和对象属性中,可以使用特殊字符和特定于受支持语言的音调符号。
      如果在运行时可见的组件中使用特殊字符,请确保目标设备包含支持这些特殊字符的字体。请参见导入字体。
    • 高级模式
      。激活
      输出
      窗格中显示的高级日志消息。选择
      高级模式
      并重新启动
      FactoryTalk Optix
      后,可在“开始”页面上创建没有默认内容的
      空白
      项目。
    • 显示功能预览
      。激活正在开发中的
      FactoryTalk Optix Studio
      功能,这些功能可能会导致项目不稳定。
    • 首选代码编辑器
      。设置用于任何 NetLogic C# 代码的默认代码编辑器。
    • 首选物理长度单位
      。设置物理长度的默认计量单位。
    • FTOptix Studio 日志级别
      。设置要在数据日志文件和
      输出
      窗格中显示的最大日志级别:
      • 错误
        。错误消息。
      • 警告
        。警告消息。
      • 信息
        。信息性消息。
      • 详细信息 1
        。用于故障排除的第一级详细消息。
      • 详细信息 2
        。用于故障排除的第二级详细消息。
    • 字体样式
      。仅在
      FactoryTalk Optix
      的桌面版本上设置用户界面的字体样式。接受默认的
      Roboto
      字体系列,或者选择
      系统
      以使用操作系统的默认字体。
    • 安全警告
      。如果先前在查看消息时已选择
      不再显示此警告
      ,则选择此选项会重新显示有关执行关键安全引用的任何 C# 警告。
  3. 选择
    版本控制
    ,并在
    版本控制用户配置
    下填写:
    • 用户名
      。将项目存储在版本控制存储库时登录的用户帐户的用户名。
    • 用户电子邮件
      。将项目存储在版本控制存储库时登录的用户帐户的电子邮件地址。
    • 在
      版本控制提供商和 ID
      下的
      选择提供商
      中,选择要使用的提供商,然后选择
      添加标识
      。使用凭据登录后,选择的提供商会显示在
      提供商标识登录
      下,并会显示已登录用户的用户名。
      小贴士: 提供商可能会在某些情况下变得不可用。例如,当受版本控制的远程项目的网络连接丢失或无法访问配置的提供程序时,可能会发生这种情况。不可用的提供商将显示
      错误图标
      。选择
      刷新图标
      刷新
      以刷新提供商列表。
  4. 选择
    安全策略
    并完成新项目敏感信息加密设置:
    • 加密模式
      。选择:
      远程密钥存储 (默认)
      将项目敏感信息保存在远程密钥存储中。
      用户提供的密码
      使用密码加密项目敏感信息。
      无
      不对项目敏感信息进行加密。
      小贴士: 只有本地和域管理员才能更改强制的
      加密模式
      。
    • 最短密码长度
      。设置最短密码长度。
    • 小写和大写字符
      。选中,要求密码中同时使用小写和大写字符。
    • 最少数字数
      。设置密码中所需的最少数字数。
    • 最少符号数
      。设置密码中所需的最少特殊符号数。
      小贴士: 特殊符号包括
      !@#$%^&*
      。任何其他符号(如
      /
      )都不被视为符合最少符号数量要求的特殊符号。
      小贴士: 在安装
      FactoryTalk Optix Studio
      期间,管理员可以自定义如何为用户强制实施安全策略。默认加密模式将项目敏感信息存储在远程密钥存储
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio Common\Password Policy
      中。如果加密模式为用户提供的密码,则指定最短密码长度、所需的大写和小写字符,以及最小符号和数字字符数。无强制加密模式也是一个选项。管理员设置的安全策略只能由管理员更改。
  5. 选择
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal