导出项目

导出项目以存档项目,或以单个文件的形式将项目发送给其他用户。可以使用密码保护导出的项目。
  1. 在主工具栏中,选择
    保存图标
    保存
    旁边的下拉列表。
  2. 选择
    导出
    项目为压缩文件...
    。
  3. (可选)更改项目名称。
  4. (可选)更改项目导出的位置。
  5. (可选)输入用于保护导出项目的密码。
  6. 选择
    导出
    。
项目将导出到指定的位置,并附加扩展名 .optixz。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal