创建项目

项目包含构成
FactoryTalk Optix 应用程序
的元素。
  1. 在主工具栏中,选择
    项目图标
    项目
    或打开
    FactoryTalk Optix Studio
    。
    起始页将打开。
  2. 选择
    新建
    。
  3. 选择项目类型:
    小贴士: 所选项目类型不会影响任何部署功能。您可以将任何项目类型部署到任何目标设备类型。有关更多信息,请参见部署项目。
    • 默认
      。在
      项目视图
      中创建具有所配置的全部类别和一个主窗口的项目。
    • OptixPanel
      。在
      项目视图
      中创建具有所配置的全部类别和一个主窗口的项目,并:
      • 带有预配置
        FT Remote Access
        小组件的
        系统
        对象,用于请求对 FactoryTalk Remote Access 服务器的访问以及 FactoryTalk Remote Access 应用程序的协助。
      • 包含
        网络设置
        、
        设备设置
        、
        日期和时间
        以及
        加载应用程序
        小组件的
        SettingsWidgets
        文件夹。
      • 一个主窗口,用于显示并允许您在运行时导航默认小组件,并将您自己的内容放置在窗口的主页上。
      • 小组件的自动语言切换功能。
      • 已启用的虚拟键盘
    • Optix 模板
      。根据用户定义的 Optix 模板中包含的内容创建项目。
    • 空白
      。要创建不含默认内容的空白项目,请在
      FactoryTalk Optix Studio 选项
      中选择
      高级模式
      ,然后重新启动
      FactoryTalk Optix Studio
      ,以在“开始”页面上选择
      空白
      。请参见设置选项。
  4. 在
    名称
    中,输入项目的名称。
  5. 在
    位置
    中,输入或浏览到项目的路径。
    默认位置是
    C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects
  6. (可选)要对项目密码、具有数据类型
    Password
    的自定义对象和表示项目信息模型的
    YAML
    文件进行加密,请选择
    敏感信息加密模式
    旁边的选项,然后为
    新项目敏感信息加密
    选择:
    • 远程密钥存储
      。使用远程密钥存储对项目敏感信息进行加密。您需要登录到
      FactoryTalk Hub
      并加入相关组织。
    • 用户提供的密码
      。使用密码加密项目敏感信息。
    小贴士: 有关敏感信息加密和新项目的默认项目加密的更多信息,请参见项目敏感信息加密和设置选项。
    小贴士: 在安装
    FactoryTalk Optix Studio
    期间,管理员可以自定义如何为用户强制安全策略。默认加密模式将项目敏感信息存储在远程密钥存储
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio Common\Password Policy
    中。如果加密模式为用户提供的密码,则指定最短密码长度、所需的大写和小写字符,以及最小符号和数字字符数。无强制加密模式也是一个选项。管理员设置的安全策略只能由管理员更改。
  7. 创建项目时,请在
    设置主窗口大小
    下指定主窗口的宽度和高度:
    • 选择
      自定义大小
      ,然后为新的自定义窗口大小输入新的
      宽度
      和
      高度
      。自定义窗口的默认大小为 400 x 400 像素。
    • 选择预配置窗口大小。
    • 如果要创建 OptixPanel 项目,请选择
      OptixPanel
      大小。
  8. 选择
    创建
    。
新项目将打开。如果有一个现有项目已经处于打开状态,则该项目将在
FactoryTalk Optix
的新实例中打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal