对象

对象是用来标识物理对象(如电机)或非物理对象(如数字量报警)的元素。

对象组件

对象中可以包含:
  • 显示名称
  • 说明
  • 变量
  • 嵌套对象

对象示例

物理电机是具有特定运行特性(例如加速度、速度和力矩)的机械对象。项目中的 Motor 对象是一个包含多个相同属性的对象。
Motor 对象属性
表中包含 Motor 对象及其变量: Acceleration、Power、Speed 和 Torque,均为 Int32 数据类型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal