项目敏感信息加密
对项目中的敏感信息进行加密,或使用存储在本地项目文件中的密码。
要求
创建项目时对项目敏感信息进行加密。请参见创建项目。
加密范围
FactoryTalk Optix
:- 对项目中的密码进行加密。
- 使用 Password 数据类型对自定义对象进行加密。
- 在表示项目信息模型的项目YAML文件中,将Value节点替换为具有加密文本值的SecretValue节点。
具有加密敏感信息的项目
FactoryTalk Optix
通过以下方式处理加密项目:- 如果在无权访问用于创建项目的组织时打开具有加密敏感信息的项目,或者继续操作但不提供用户密码,将会清空所有项目敏感信息。
- 将加密项目另存为未加密项目会移除所有敏感信息。小贴士: 项目中用户帐户的密码不被视为敏感信息,不会使用 FactoryTalk Hub 密钥进行加密。项目中用户帐户的密码使用哈希算法安全存储。
- 将加密项目部署到未加密的客户端会显示一条警告消息。有关更多信息,请参见目标设备上的项目模糊处理。
- 将对象从加密项目粘贴到未加密项目会清空敏感信息。
- 将对象添加到加密项目中的模板库会清空敏感信息。
- 在加密项目中禁止将密码以文本形式粘贴到剪贴板。
encryption
提供反馈