变量

变量是一种元素,它表示一个数字或对象特征,并指定该特征的值。

概述

每个变量:
  • 包含 DataType 特性
  • 可结构化以包含其他变量
  • 包含描述性特性
  • 不能包含对象
小贴士: 您无法从预定义对象中移除属性。例如,无法从
标记
对象中移除
文本
属性。

变量值

可以通过指定以下各项来设置变量的值:
  • 固定值
  • 从变量类型或对象类型定义继承的值
  • 用于根据其他变量的值设置变量值的动态链接
    小贴士: 要使用和显示来自现场设备或控制器的值,必须将标签和变量导入项目中并同步它们。从现场设备或控制器导入的变量会标记上用于传输值的通信协议类型。有关更多信息,请参见通信驱动程序。

变量示例

例如,变量可以表示:
物理对象的速度
具有数字 (Int32) 值的
Speed
变量定义电机对象的速度。
该图显示 Motor 对象的属性,包括设置为 Int32 值 100 的 Speed 变量。
图形对象的样式特征
文本颜色
变量定义标记对象的颜色。
该图显示了标记对象的属性,突出显示设置为 #ff2222 的“文本颜色”变量。
各种对象属性
指向
嵌入式数据库1
对象的动态链接定义存储变量值。
该图显示配方模式对象的属性,其中“存储”变量链接到“嵌入式数据库1”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal