优化项目
通过优化项目来提高运行时性能。优化后的动态链接和标签可提高运行时 FactoryTalk Optix 应用程序中的画面和小组件之间的导航速度。默认情况下,会在项目中优化标签,但默认情况下不优化动态链接。
- 要优化项目的动态链接,请在项目视图中选择项目节点。
- 在属性中,展开运行时优化类别。
- 在动态链接中,选择真。
- 默认情况下,会对标签进行优化。要禁用标签优化,请在标签中选择假。
动态链接和标签已针对项目进行了优化。优化项目的动态链接时,必须对在运行时操作的动态链接禁用优化。
提供反馈