报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
使用 OPC UA 通信从其他项目导入 UI,并显示所选变量的值。
应用程序示例(服务器和客户端)
小贴士:
下载示例项目:
ImportUI.zip
先决条件
创建服务器项目。请参见
创建项目
。
创建客户端项目。请参见
创建项目
。
小贴士:
客户端项目从服务器项目导入数据。
开发服务器项目
创建项目变量
。
创建远程面板 (type)
。
配置主面板 (type)
。
配置速度面板 (type)
。
配置加速度面板 (type)
。
实现主面板
。
创建用于推送 UI 对象的 OPC UA 服务器
。
排列界面元素。
保存该项目。
开发客户端项目
创建客户端面板加载器
。
创建用于获取 UI 的 NetLogic
。
创建用于获取 UI 对象的 OPC UA 客户端
。
排列界面元素。
保存该项目。
应用程序设计示例(服务器和客户端)
选择
运行
可使用客户端仿真器运行服务器和客户端项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
OPC UA 教程
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal