更改界面语言

更改界面语言

更改界面语言,以在设计时和运行时在整个
FactoryTalk Optix Studio
应用程序中显示其他语言。
  • 要更改界面语言,请执行下列任一操作:
    • 项目视图
      中,选择项目节点,然后在
      属性
      中展开
      本地化
      ,并在
      区域设置
      中选择语言。
    • 选择
      FactoryTalk Optix Studio 选项
      ,然后在
      语言和区域设置
      中选择语言。  
    • 以采用其他相关区域设置语言的其他用户身份登录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal