搜索
FactoryTalk Optix 帮助
配置报表页眉
配置报表的顶部。
先决条件
创建报表对象
。
配置报表页眉
在
项目视图
中,右键单击
页眉
,然后选择
新建
标签
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Report Title
。
将
水平对齐
设置为
居中
。
将
字体大小
设置为
24
。
将
上边距
设置为
0.15
。
配置报表区段
。
开发用于生成 PDF 报表的 UI
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal