搜索
FactoryTalk Optix 帮助
最低消息安全模式
OPC UA 为服务器和客户端之间的消息定义安全级别。
小贴士:
在 OPC UA 服务器对象的属性中,为客户端设置服务器所需的最低安全级别。
可以选择安全模式消息:
无签名/加密
所有消息的签名
对所有消息进行签名和加密
OPC UA 通信安全
安全模式
消息
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal