创建应用程序逻辑

在标签和 ClockLogic 或系统对象之间创建动态链接。
  1. 项目视图
    中,选择
    DateTimeLabel
  2. 属性
    中,在
    文本
    和以下任一属性之间创建动态链接:
    • ProjectName
      NetLogic
      ClockLogic
      Time
    • ProjectName
      NetLogic
      ClockLogic
      UTCTime
    • ProjectName
      系统
      系统
      日期和时间
      日期时间
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    小贴士:
    在创建动态链接时,使用
    格式
    以选择不同的日期和时间格式。
    如果从 ClockLogic 获取时间,则可以展开
    Time
    UTCTime
    节点以访问
    Year
    Month
    Day
    Hour
    Minute
    Second
    变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal