报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
更改在运行时显示的变量计量单位。
在
项目视图
中,选择变量。
在
属性
中,选择变量值中的计量单位。
为变量值选择计量单位,然后选择
选择
。
此计量单位将出现在该变量的值中。
变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal