搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建时钟标签
创建用于显示当前时间的标签。
创建标签:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
标签
。
将光标悬停在标签上,选择
并输入
ClockLabel
。
配置标签
重要提示:
执行此步骤时,在动态链接对话框底部的
格式
下拉菜单中选择时间格式。
例如,选择
hh:mm:ss
。
在
属性
中,在
文本
和
ProjectName
NetLogic
ClockLogic
时间
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
属性
中,在
可见
和
ProjectName
UI
MainWindow (Type)
ShowClockCheckBox
活动
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发特定于用户的持久设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal