NuGet 软件包

一些库小组件和脚本需要安装特定的 NuGet 软件包。
有关 NuGet 的更多信息,请参见 NuGet 是什么,它有什么作用?| Microsoft 文档
重要提示:
FactoryTalk Optix Studio
仅支持使用 .NET Standard 8 目标框架的 .NET 库。要使用
Visual Studio®
Visual Studio Code®
FactoryTalk Optix 应用程序
进行调试,请安装 .NET SDK。
在您所选的代码编辑器中安装 NuGet 软件包。请参见在 Visual Studio 中安装 NuGet 软件包在 Visual Studio Code 中安装 NuGet 软件包
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal