- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
LogicObject.SetAlias(string, IUANode)
设置别名的值或别名所指向的节点。
void SetAlias(stringaliasName, IUANodepointedNode);
参数
- aliasName(string)
- 要设置的别名的BrowseName。
- pointedNode(IUANode)
- 别名必须指向的Node。
示例
以下示例显示为指向
Motor1
节点的 MotorInstance
别名。var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
提供反馈