对报警自动进行证实和确认

减少在运行时管理报警所需的交互操作。让应用程序对报警自动进行证实和确认。
  1. 项目视图
    中,选择
    报警网格
  2. 属性
    中,配置:
    • 自动证实
      。选择
      将证实那些引发报警的问题已在运行时自动解决。
      报警网格
      仅显示活动报警和未确认报警。
    • 自动确认
      。选择
      将在运行时对报警自动进行确认。
      报警网格
      仅显示活动报警和未证实报警。
      小贴士: 要让
      报警网格
      在运行时仅显示活动报警,请在网格的
      属性
      中,将
      自动证实
      自动确认
      设置为
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal