报警详细信息视图
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
开发用于显示当前日期和时间的标签。
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
删除某个角色会将其移除,而且向该角色分配的用户将不再是该角色的成员。
将角色从配置板页面或
项目视图
中删除。
在主工具栏中,选择
打开配置板页面
,然后选择
管理用户和组
。
在配置板页面的
角色
下面,选择要删除的一个或多个角色。
选择
删除
。
小贴士:
您还可以在配置板页面或
项目视图
中右键单击要删除的角色,然后选择
删除
。
角色
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal