搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建节点指针
在
项目视图
中创建节点指针以引用项目的其他节点。
在
项目视图
中,选择要包含变量的文件夹或对象。
在
属性
中,创建指向节点的动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
(可选)展开
节点指针
#
并填写以下属性:
类别
。节点指针所针对的节点种类。
节点类
。以下任一选项:
实例
类型
任意
(可选)在
属性
中,选择
,选择
显示名称
,然后输入显示名称。
(可选)在
属性
中,选择
,选择
说明
,然后输入说明。
变量
指针
节点指针
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal