用户定义的功能块

使用“项目组织管理器”中的“
用户定义的功能块
”节点创建
Micro800
控制器的逻辑程序:
  • 功能块图 (Function Block Diagram, FBD)
  • 梯形图 (Ladder Diagram, LD)
  • 结构化文本 (Structured text, ST)
用户定义的功能块 (UDFB) 定义复杂的算术计算的业务逻辑。创建后,可以像使用其他功能块一样在
FactoryTalk Design Workbench
中重用它。
使用“
用户定义的功能块
”节点可以执行以下操作︰
使用“
用户定义的功能块
”下的
<UDFB-name>
节点可以执行以下操作:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal