复制程序组织单元

在“
项目组织管理器
”中,复制并粘贴程序组织单元 (Program Organization Unit, POU),以便在同一 FactoryTalk Design Workbench 会话中或不同 FactoryTalk Design Workbench 会话之间进行复制,尤其是在具有相似 POU 时。如果存在同名 POU,则粘贴的 POU 会附加一个编号。
小贴士:
  • 粘贴操作会粘贴所复制 POU 的最新版本。粘贴复制的 POU 后,任何进一步的编辑都不会更新粘贴的 POU。
  • 不支持将程序复制到用户定义的功能块 (User-defined Function Block, UDFB)。
  • 不支持在删除复制的 POU 后对其进行粘贴。
先决条件
  • 控制器处于脱机状态。
复制 POU
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击 POU,然后选择“
    复制
    ”。
  2. 右键单击要在其下粘贴 POU 的节点,然后选择“
    粘贴
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal