导入控制器、程序、功能块、变量或用户定义的数据类型

用于导入和导出的文件格式各不相同,具体取决于元素类型。
  • 以下元素从 M8A 文件导入:
    • 程序,包括局部变量和中断
    • 功能块,包括局部变量
    • 函数,包括局部变量
    • 用户定义的数据类型,包括数组数据类型、结构数据类型和已定义的字
    • 数据日志
    • 配方
  • 以下元素从 CSV 或 XLSX 文件导入:
    • Modbus 映射
    • MicroLogix 映射
    • DNP3 映射
    • 全局和局部变量
    通过 CSV 或 XLSX 文件,可以操作数据和编辑大型变量数据集。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal