验证程序组织单元

使用“
验证程序
”上下文菜单可以验证单个程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 的逻辑,而无需构建整个解决方案。验证结果将显示在“
输出
”窗格中。在“
项目组织管理器
”中,POU 名称旁边将出现一个符号,表示任何错误或警告。
验证 POU
  • 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击 POU,然后选择“
    验证程序
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal