添加程序组织单元描述

使用“
属性
”窗格中的“
描述
”框记录各个程序组织单元 (Program Organization Units, POU)。例如,可以记录 POU 的实现详细信息。
描述采用 RTF 格式 (*.rtf) 自动保存和存储。
添加 POU 描述
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,选择 POU。
  2. 在“
    属性
    ”窗格的“
    描述
    ”框中,输入描述。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal