将用户定义的功能块或用户定义的函数更新同步到其引用

在更新了用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB) 或用户定义的函数 (User-Defined Function, UDF) 的输入或输出参数后,使用“
同步对引用的更新
”上下文菜单同步对其引用的所有更新。
将 UDFB 或 UDF 更新同步到其引用
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击更新的 UDFB 或 UDF,然后选择“
    同步对引用的更新
    ”。
  2. 使用以下步骤打开更新后的 UDFB 或 UDF 的实例,以验证是否正确分配了变量。
    1. 打开调用 UDFB 或 UDF 的程序。
    2. 在语言编辑器中,右键单击 UDFB 或 UDF,然后选择“
      打开指令逻辑
      ”。
    3. 验证是否正确分配了变量。
  3. 生成控制器项目并解决任何生成错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal