删除程序组织单元

删除程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 时,也将从“
项目组织管理器
”中删除该 POU。其局部变量也会被删除。
先决条件
  • POU 处于脱机状态。
删除 POU
  • 请执行以下操作之一:
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击 POU,然后选择“
      删除
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择 POU,然后从“
      编辑
      ”菜单中选择“
      删除
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal