UDFB 参数窗口

使用“
参数
”窗口可以执行以下操作:
  • 创建或删除用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB) 或用户定义的函数 (User-Defined Functions, UDF) 的输入或输出参数。
  • 编辑 UDFB 和 UDF 的局部变量参数。
  • 在 UDFB 或 UDF 中向上或向下移动变量。
UDF 仅限一个具有可修改数据类型的输出参数。属性随指令块类型的不同而异。
“UDFB 参数”窗口中的项
项目
描述
可以采用的值
名称
指定参数名称。
命名规范如下:
  • 名称不超过 40 个字符,可以包含下划线、数字或字母。
  • 名称以字母或下划线开头。
  • 名称不得以下划线结尾。
  • 名称不得包含连续的下划线。
命名规范基于标识符的 IEC-1131 规则。
数据类型
选择参数的数据类型。
BOOL、BYTE、DATE、DINT、DWORD、INT、LINT、LREAL、LWORD、REAL、SINT、STRING、TIME、UDINT、UINT、ULINT、USINT、WORD、USER ARRAYS、已定义的字、功能块。
有关数据类型的信息,请参阅数据类型概述。
维度
指定指令的维度。
维度定义为双整型 (DINT) 正值。
例如,
  • [1..10] 表示一维值
  • [1..4,1..7] 表示二维值
建议的多维数组最大大小限制为 [1..400,1..40]。
注释
包含对参数的注释。
自由格式文本。
上移
上移所选参数。
N/A
下移
下移所选参数。
N/A
新输入
创建输入参数。
N/A
新输出
创建输出参数。UDF 仅限一个具有可修改数据类型的输出参数。
N/A
删除参数
删除所选参数。
N/A
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal