使用项目组织管理器添加用户定义的功能块

使用“
项目组织管理器
”将用户定义的功能块添加到控制器项目。
使用项目组织管理器添加用户定义的功能块
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击“
    用户定义的功能块
    ”,然后选择“
    新建用户定义的功能块
    ”。
  2. 在“
    新建用户定义的功能块
    ”中,输入 UDFB 名称,选择 UDFB 类型,然后根据需要输入描述。
  3. 选择“
    创建
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal