导入程序或功能块

使用“
项目组织管理器
”从 M8A 文件导入以下程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 之一及其局部变量:
  • 结构化文本 POU
  • 梯形图 POU
  • 功能块图 POU
  • POU 中的用户定义的功能块
  • POU 中的用户定义的函数
小贴士: 将功能块图程序从
Connected Components Workbench
导入到
FactoryTalk Design Workbench
时:
  • 程序元素可能重叠。
  • 变量值可能会被部分隐藏。
根据需要在语言编辑器中调整元素的位置和大小。
先决条件
导入程序或功能块
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,右键单击以下对象之一,然后选择“
    导入 <POU-name>
    ”。
    • 程序
    • 用户定义的功能块
    • 用户定义的函数
  2. 在“
    导入 <POU-name>
    ”中,选择“
    浏览
    ”。
  3. 在“
    打开
    ”中,找到并选择 M8A 文件,然后选择“
    打开
    ”。
  4. (可选)在“
    导入 <POU-name>
    ”中,将鼠标悬停在 错误符号 上可查看错误并解决这些错误,然后重复步骤 1 到 4,直到解决所有错误。
  5. 选择“
    导入
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal