项目组织管理器

“
项目组织管理器
”在一个组织有序的树视图中显示项目的设备和程序元素。使用“
项目组织管理器
”打开其他设备配置工作区和管理程序元素。如果未添加任何设备,请使用“新建设备”或“搜索设备”按钮添加一个。“
项目组织管理器
”中显示的元素随所添加设备的不同而有所变化。
对于包含
Micro800
控制器的项目,“
项目组织管理器
”显示与该控制器关联的以下各项:
  • 全局变量
  • 资产,包括用户定义的函数、用户定义的功能块和用户定义的数据类型
  • I/O 配置
项目组织管理器
项目组织管理器
“项目组织管理器”中的图标
项目
描述
“添加设备”按钮
打开“
添加设备
”以将设备添加到项目。
“删除设备”按钮
从项目中删除所选设备。
“搜索设备”按钮
打开“
选择设备
”以查看连接到计算机的设备列表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal