程序

程序包含函数、功能块以及设备中的关联定义。一个项目最多可包含 256 个程序。
使用以下编程语言创建程序:
在“
项目组织管理器
”中,使用“
程序
”节点可以执行以下操作︰
  • 创建控制器程序。
  • 将程序从您的计算机导入到
    FactoryTalk Design Workbench
    。
  • 将复制的程序粘贴到节点下以复制程序。
  • 将中断添加到控制器项目。
  • 通过将程序移动到其他程序之前或之后,可以更改程序的执行顺序。
  • 打开程序。
  • 重命名程序。重命名用户程序会自动更新对程序的所有引用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal