重命名用户定义的功能块

使用“
项目组织管理器
”重命名用户定义的功能块 (User-Defined Function Block, UDFB)。重命名 UDFB 会自动更新对该程序的所有引用。
重命名 UDFB
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    资产
    用户定义的功能块
    。
  2. 展开“
    用户定义的功能块
    ”,然后执行以下操作之一:
    • 选择要重命名的 UDFB。
    • 右键单击要重命名的 UDFB,然后选择“
      重命名
      ”。
  3. 在“
    属性
    ”窗格的“
    用户定义的功能块
    ”框中,输入新名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal