消息执行过程和时间图

以下主题描述了 MSG_CIPGENERIC、MSG_CIPSYMBOLIC、MSG_MODBUS2 和 MSG_PCCC 消息指令何时及如何根据它们的位和梯级条件执行。
  • 消息执行过程(常规)
  • 消息执行过程 (Rung = TRUE)
  • 消息执行时间图 (Rung = True)
  • 消息执行过程 (Rung = FALSE)
  • 消息执行时间图 (Rung = FALSE)
  • 消息执行过程(错误)
  • 消息执行时间图(PCCC 配置错误)
  • 消息执行时间图(消息已取消)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal