消息执行过程(错误)

下表描述了执行期间发生错误的情况下时间图中标识的每个执行步骤的消息条件和位状态。
发生错误时的消息执行过程
步骤
消息描述
位状态
1
Rung 条件为 TRUE。消息执行已启用。
EN 位已设置。
所有其他位均已清除。
2
已获取消息缓冲区。
EW 位已设置。
3
消息传输开始。
EW 位被清除。
ST 位被置位。
4
消息传输超时。
EW 和 ST 位未改变。
4-6
Rung 条件为 FALSE。
EN 位已清除。
ER 位已设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal