消息执行时间图(消息已取消)

下表描述了将消息取消后时间图中标识的每个执行步骤的消息条件和位状态。
取消消息时的消息条件和位状态
步骤
消息描述
位状态
1
Rung 条件为 TRUE。消息执行已启用。
EN 位已设置。
所有其他位均已清除。
2
已获取消息缓冲区。
EW 位已设置。
3
消息执行已取消。
ER 位已设置。
EW 和 ST 位未改变。
4
Rung 条件为 FALSE。
EN 位已清除。
5
Rung 条件为 TRUE。
Cancel 输入已清除。
功能块开始执行。

将消息取消后的时间图

将消息取消后的时间图
将消息取消后的时间图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal