消息执行时间图(PCCC 配置错误)

下表描述了执行期间发生 PCCC 配置错误的情况下时间图中标识的每个执行步骤的消息条件和位状态。
发生 PCCC 配置错误时的消息条件和位状态
步骤
消息描述
位状态
1
Rung 条件为 TRUE。消息执行已启用。
EN 位已设置。
2
已获取消息缓冲区。
EW 位已设置。
3
PCCCCfg 中存在无效元素。
ER 位先置位为 1,ST 位再置位为 1。
EW 和 ST 位未改变。
4
Rung 条件为 FALSE。
EN、EW 和 ER 位已清除。

错误条件图

将 PCCCCfg 中的元素数更改为 17(无效值)时的错误条件
图中展示了将 PCCCCfg 中的元素数更改为 17(无效值)时的错误条件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal