消息执行时间图 (Rung = TRUE)

下表描述了在 Rung 条件保持为 True 的情况下时间图中标识的每个执行步骤的消息条件和位状态。
消息条件和位状态
步骤
消息描述
位状态
1
Rung 条件为 TRUE。消息执行已启用。
EN 位已设置。所有其他位均已清除。
2
已获取消息控制缓冲区。此时,已复制输入数据(即用于写入消息的 data 参数)以进行传输。在传输的消息中不会反映对输入数据的后续更改。
EW 位已设置。
3
消息传输开始。
EW 位被清除。ST 位被置位。
4
消息响应已收到。
ST 位被清零。DN 位被置位。
5
Rung 条件为 FALSE。
EN 位已清除。

Rung = TRUE 的时间图

Rung = TRUE 的时间图
Rung 等于 TRUE 时的时间图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal