ActiveXControl 对象

ActiveXControl 对象显示一些由图形实现而不是由 ActiveX 对象本身实现的属性和方法。这与画面中任意对象的 Element 对象和 Visual Basic 表单的 Control 对象类似。
ActiveXControl 对象为不可创建对象。可通过 Elements 集合访问 ActiveX 对象。
ActiveXControl 对象的属性和方法与 ActiveX 对象的特定属性、方法和事件以及 Element 对象的相关内容合并。此扩展对象由 Elements 集合返回,用户可以使用对象名称从 VBA 中访问对象来查看此对象。
如果 ActiveX 对象属性或方法的名称与 ActiveXControl 或 Element 对象的属性或方法的名称相同,则 ActiveXControl 或 Element 对象的属性或方法将覆盖 ActiveX 对象的属性和方法。可以使用 ActiveXControl 对象的 Object 属性访问以这种方式覆盖的 ActiveX 对象属性或方法。
备注
  • 图形元素可以是 FactoryTalk View(固有)图形对象(如矩形、椭圆形或数字显示或输入字段等)、ActiveX 对象或组。
  • 可通过 Display 或 Group 对象的 Elements 集合访问 Element 对象。
属性
方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal