KeyNavigation 属性

返回一个值以表明用户是否可以使用键盘上的 Tab、Shift-Tab 或控制箭头键导航至对象。只读。布尔型。
语法
object
.
KeyNavigation
其中
object
– 是 ActiveX 控件的名称或对 ActiveX 控件求值的表达式。
备注
  • 如果从之前不支持该属性的版本导入画面,则分配给该画面上的控件的值将为 False。
  • 对于 ActiveX 控件,新插入控件的 KeyNavigation 值将取决于该控件是否可以得到输入焦点。如果该控件可以得到输入焦点,则值将设置为 True,否则将设置为 False。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal