FocusHighlight 属性

返回一个值,以表示当对象具有输入焦点时,是否突出显示此对象。只读。布尔型。
如果输入焦点突出显示在显示级别不可用,则将忽略该属性的值。
语法
object
.
FocusHighlight
其中
object
- 是 ActiveX 控件或按钮对象的名称,或对 ActiveX 或按钮对象进行求值的表达式。
备注
  • 新插入的 Button 对象的值将为 True。
  • 如果从之前不支持该属性的版本导入画面,则分配给该画面上的控件的值将为 False。
  • 对于 ActiveX 控件,新插入控件的 FocusHighlight 值将取决于该控件是否可以得到输入焦点。如果该控件可以得到输入焦点,则值将设置为 True,否则将设置为 False。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal