SetFocus 方法

将输入焦点移至指定对象。
语法
object
.
SetFocus
其中
object
- 是 Button、NumericInput、StringInput、Recipe 或 ActiveX 对象的名称或对其中一个对象求值的表达式。
备注
  • 如果包含对象的画面被其他画面遮盖,则在将焦点设置到该对象前,会将其移到所有同类画面之前(等同于发出 PullForward 命令)。
  • 如果将焦点设置到 NumericInput 或 StringInput 对象,对象将进入输入状态 (gfxInputFieldStateInput)。
  • 尝试将焦点设置到隐藏画面上的对象或已禁用的对象时,将引发一条 Err.Number 等于 gfxErrorSetFocus 的错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal