PointerHighlight 属性

返回一个值以表示当鼠标指针经过对象时,是否在该对象周围显示一个突出显示框。只读。布尔型。
如果在显示级别上禁用指针突出显示,则系统将忽略该属性的值。
语法
object
.
PointerHighlight
其中
object
– 是 ActiveX 控件的名称或对 ActiveX 控件求值的表达式。
备注
  • 对于新插入的 ActiveX 对象,该属性的值将设置为 False。
  • 如果从之前不支持该属性的版本导入画面,则分配给该画面上的控件的值将为 False。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal