DataLogPro

在 DataLogPro 中,可为记录拖动多个标签,并为每个标签或每个组指定记录属性。默认情况下,数据记录会自动启动,无需通过命令触发。可将记录组或单个标签配置为定期、更改时或根据要求启动记录。可将单个标签拖动到记录组中,该标签会继承该组的记录属性。可以导出和导入标签和组的配置,以便进行批量编辑。
记录的数据存储在内置的 InfluxDB 或外部 InfluxDB 中。内置的 InfluxDB 已预装,DataLogPro 的历史数据默认存储在其中。外部 InfluxDB 是指您可能希望用于存储 DataLogPro 历史数据的现有 InfluxDB。要使用外部 InfluxDB,请确保在
FactoryTalk View Studio > 系统 > 连接 > 数据库
中创建数据库连接。可以查看数据网格、 TrendPro 或 XY 图对象中的数据,并使用第三方工具分析数据和使用数据来创建报告。
如果外部 InfluxDB 断开连接,则自动切换到内置 InfluxDB。
  • 如果 HMI 服务器与外部 InfluxDB 断开连接,则会开始将数据记录到内置 InfluxDB 中。内置 InfluxDB 与外部 InfluxDB 使用相同的存储持续时间。恢复与外部 InfluxDB 的连接后,记录到内置 InfluxDB 的所有数据都将同步到外部 InfluxDB。
HMI 服务器冗余支持
DataLogPro 支持 HMI 服务器冗余,这有助于防止数据丢失。
  • 仅使用内置 InfluxDB
    在 HMI 服务器的冗余对中,DataLogPro 会记录活动服务器和备用服务器中的数据。如果其中一个服务器断开连接,只要 DataLogPro 服务仍在运行,DataLogPro 就会记录该服务器上的数据。只有 DataLogPro 服务停止,DataLogPro 才会停止记录该服务器上的数据。一旦 DataLogPro 服务再次启动,两个服务器之间将自动同步在此期间丢失的数据。
  • 使用外部 InfluxDB
    在 HMI 服务器的冗余对中,活动服务器上的 DataLogPro 将数据记录到外部 InfluxDB,而后备服务器上的 DataLogPro 将数据记录到内置 InfluxDB。后备服务器在内置 InfluxDB 中记录的数据提供一分钟的数据缓存。此缓存可补充短暂的切换期间丢失的任何数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal