DataLogPro 编辑器

  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    浏览器
    窗口中,打开
    数据记录
    文件夹。
  2. 双击
    DataLogPro
    图标,或右键单击该图标并选择
    打开
    。
    小贴士:
    也可以通过将
    DataLogPro
    编辑器的图标拖到 FactoryTalk View Studio 工作区将其打开。
在
DataLogPro
编辑器中,可以配置:
  • 要记录的记录组和标签值。
  • 如何触发每个记录组和单个标签的数据记录。
  • 数据记录存储持续时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal